This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS25921A:新宏向导中出现无效器件错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567774/tina-spice-tps25921a-invalid-device-error-in-new-macro-wizard

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、E2E、

我的客户和我正尝试将 TPS25921A PSpice 模型导入 TINA TI、我们将获得"无效器件:$CDNENCSTART。 线路:#42"。 误差。  您是否能够为我们提供未加密模型或.tsc 参考设计?

谢谢

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已向您发送了一封单独的电子邮件、其中说明了请求未加密模型文件的过程。 如果您遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。