This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DP83848Q-Q1:IBIS、DP83848Q-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567553/tina-spice-dp83848q-q1-ibis-dp83848q-q1

器件型号:DP83848Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我 对 DP83848Q-Q1的 IBIS 模型 "dp83848qsq.IBS"有疑问。

-有两 个[型号] g24q370和 g24q371。 此模型有何区别?

  以下内容是否正确?

    - g24q370 = MII 模式

    - g24q371 = RMII 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于 MII 和 RMII 是不同但相似的标准。 g24q370支持 MII 标准、g24q371型号支持 RMII 标准。 该电路具有一个由引脚32设置的控制引脚。 对于器件的功能运行、这个引脚控制 MII 与 RMII 的运行。

    对于 IBIS 仿真、该选项由模型选择器语句设置、您的仿真器将允许您更改该语句。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    David Larkin

    Webench 设计中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回答。
    我有另一个问题。

    我在数据表的"基本模式控制寄存器"中找到了"速度选择(SS)"说明。
    - 1 = 100Mb/s
    - 0 = 10Mb/s
    IBIS 还在[模型选择器] g24q37x 中提供了"模式 SS"说明
    - g24q370:模式 SS = VSS
    - g24q371:模式 SS = VDD

    [Model Selector (型号选择器)] g24q37x 用于"Speed Selection(SS)(速度选择(SS))"是否错误?
    如果是、"模式 SS"是什么意思?