This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入4-20mA 至0.1-2.7V 输出

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566832/input-4-20ma-to-0-1-2-7v-output

主题中讨论的其他器件:TIDA-00559

您好!

我有一个设计、其中输入为4-20mA、我希望输出为0.1V 至2.7V、符合4-20mA 输入。

请建议设计以获得所需的输出。

此外、建议使用 TI 符合此要求或附近要求的器件。

此致、

Alpesh Borad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    很抱歉、我们的回复很晚。 首先、TI 不会单独进行按需设计。
    但是、我们有 TI 参考设计、可以让您了解设计、我也会向工程师提供有关要使用的器件的建议。
    TIDA-00559:www.ti.com/.../TIDA-00559

    如果不是问题、目标终端设备是什么?
    谢谢你。
    Yuki Yoshimura
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuki Yoshimura、

    感谢您提供信息。

    建议的设计不错、但它不符合我的完整要求、但可能对我的未来设计有用。

    感谢您的指导。

    此致、

    Alpesh