This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ34002:使用 LMZ34002获得-15V =>-18V 的电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566956/tina-spice-lmz34002-use-lmz34002-to-have-from-a--15v--18v

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们希望从+/-15V A +/-18V 电源创建(每侧需要大约1A 的电流)。 需要 GND!!

下面是我们要考虑的拓扑:

我遇到的问题与 LMZ34002有关!!
它应该可以工作、但我无法使用此配置进行仿真。
在正常配置下、我可以使用 LTSPICE 和您的 WEBENCH 进行仿真、但一旦我尝试使用我们想要的实施方式、就无法正常工作。
使用 LTSPICE 时、这一个速度非常慢、使用 WEBENCH 时、我没有很好的结果、并且仿真速度太快。

以下是我的问题:
使用 LMZ34002是否存在上述问题?
2.如何使仿真工作呢?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    我很确定 PSpice 模型不会以这种方式工作。 许多 PSpice 模型都有内部参考的接地节点、因此接地引脚的偏移不适用于该模型。 我以前没有看到过这种尝试过这个特定模型。

    我不确定该器件是否可以在该配置下工作、但我不是电源模块器件的专家。 我建议将您想要使用的配置发布到电源模块论坛、看看它们是否可以为您提供更多见解。 以下是该论坛的链接: