This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA335:OPA335仿真结果与我预期的结果不同~

Guru**** 2580965 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566489/tina-spice-opa335-opa335-simulate-result-is-different-my-expect

器件型号:OPA335
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好,先生

我在 TINA 仿真中使用了 OPA335、如下所示:

VP_3应约为0.014V。 但 TINA 显示为2.49V。这里有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    您能否为我们提供电路的.tsc 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    请参阅随附的 file.e2e.ti.com/.../opa335_2D00_0111.TSCclosed文件。

                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    请确认您的电源连接正确。

    请注意、正极电源引脚位于符号的底部。

    此致、
    John