This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4405:确定 UCC28740的变压器值。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566363/pmp4405-determine-transformer-values-for-ucc28740

器件型号:PMP4405
主题中讨论的其他器件: UCC28740

尊敬的 TI:

我想在 PMP4405参考设计电路上执行一个设计基准、如下所示。

VAC:220 ~ 265

输出电压:15V@3A

您能不能建议如何确定变压器值、因为没有说明计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 TI 官方网站上登录 Plesase 并搜索 UCC28740。 将提供与 UCC28740相关的文档。 请选择(工具和软件)、您将看到 UCC28740设计计算器。 在本 Excel 文档中、将存在变压器计算值。 但是、没有初级绕组、次级绕组和辅助绕组匝数和仪表。 通常、对于电源 LEVLE、RM8是70kHz 的常见选择。 如果您想了解更多变压器信息、请告诉我。 谢谢。