This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:DOT't find any way to create and insert a CT (current in变压器) in Schematic prepared in TINA?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/567008/tina-spice-don-t-find-any-way-to-create-and-insert-a-ct-current-transformer-in-schematic-prepared-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 我在服务器中使用了配电装置(PDU)。 它的额定电流为32A。 我想测量此电流并使用 CT (电流互感器)转换成比例电压。 通过 PDU 带电电缆的32 A 电流。 该导线通过1 CT。 其匝数比为1:2500。 我将连接一个7.5欧姆负载电阻器,用于测量负载电阻器上的电压。 但在 TINA 的仿真模型中、我找不到任何方法 在原理图中添加 CT 并检查输出电压波形的仿真结果。 那么、如何实现呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    最简单的方法是使用受控源向导。 使用单个电流输入和差分电流输出。 将输入电流除以2500 (匝数比)并乘以-1 (因此电流输出为正)。 将负载电阻器连接到创建的宏上、您应该已经完成。 附件是一个非常快速的示例。 只需运行瞬态仿真。

    e2e.ti.com/.../Current_5F00_tformer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 IG1=32时检查了您给出的原理图的仿真结果,并更加困惑,因为我在这里看到输出侧的电流和电压值都在 mV/MI 范围内,根据变压器的理论,V1/V2=N1/N2 =I2/I1。 假设 V1 =230,I1=32A,N1=1,N2=2500。 在这里,V2应该是230*2500=575000V,I2应该是 I1/2500=0.0128A。在您的仿真结果中,我得到的是相同的 I2值,但不知道 V2是96mV 的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    TSC 文件中的理想电流互感器根本不使用电压。 它具有作为输入和输出的电流。

    Vout 的电压最好是 Iout*Rtage,否则会有严重的错误... 0.0128A * 7.5 Ω= 0.096V。