This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62170:TINA 中的 TPS62170控制环路增益和相位仿真

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566563/tina-spice-tps62170-tps62170-control-loop-gain-and-phase-simulation-in-tina

器件型号:TPS62170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

是否可以使用 TINA 和 slvm504a (瞬态参考设计)模型来仿真 TPS62170的控制环路增益和相位、从而获得与应用报告 SLVA465A 测量值类似的结果。

如何在 TINA 中更改原理图以对此进行仿真? 我是否需要交流模型来进行此仿真?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D_ZERO、

    环路增益和相位需要一个平均(或交流)模型。 您无法使用瞬态模型为器件开发波特图。

    我们通常不会为 DCS 器件创建平均模型、因为它们的架构可使 IC 保持固有的稳定。 通常使用的应用电路不会影响环路增益和相位裕度行为。