This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM2576:选择运算放大器时出现问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566293/webench-lm2576-problem-with-selecting-an-operation-amplifier

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:Webench

您好!

我不熟悉 Webench、如果这是一个愚蠢的问题、那么很抱歉。 我刚刚使用 LM2576的可调版本创建了一个原理图。 我试验了添加一个额外的运算放大器。 但是、软件不允许我选择运算放大器。 它表示没有可用的器件。 我在没有选择特定组件的情况下尝试运行仿真、但失败了。  

提前感谢您!

Ivan Vlaykov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    我会使用 WEBENCH 的仿真导出功能、并将您的设计导出到 TINA-TI。 进入 TINA-TI 后、我将添加您想要使用该设计进行测试的运算放大器。 这将是获得所需测试的最快方法。

    此部件的原理图编辑器的发布版本中似乎存在错误。 我将让团队来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britt、

    感谢您的回答、我现在将尝试此操作。  

    P.S. 您和您的团队在 Webench 工作出色。 昨天我第一次尝试了这种程序,这是令人惊奇的(至少对我来说),您是如何在网上创建这样一个程序的。  

    伊凡