This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA615:需要 OPA615.cir 文件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566404/tina-spice-opa615-opa615-cir-file-required

器件型号:OPA615
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我无法在 Multisim 中找到 OPA615模型。 有没有人能帮我制作 OPA615的模型、以便我可以将其用于快速峰值检测器的仿真用途。

此致

基尔·米斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keyur、

    您可以将工具和软件选项卡下产品文件夹中的 PSpice 模型导入到 Multisim 中。 模型未加密。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用该模型、但我无法使用该模型。 它显示了一些错误"包含多个子电路"。

    如果您能帮助我为我提供多仿真中的 opa615模型、以便我能够在峰值检测器上运行仿真、那将会很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keyur、

    遗憾的是、我无法帮助使用 Multisim、因为我不使用它、也无法使用它。 我知道它应该能够导入 PSpice 模型(是的、其中包含多个子电路)。

    我将在 NI (National Instruments)网站上的 Multisim 论坛上寻求帮助。