This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA335:如何创建不同的电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, REF3240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565018/tina-spice-opa335-how-to-create-different-voltage

器件型号:OPA335
主题中讨论的其他器件:TINA-TIREF3040REF3240

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好,先生

很抱歉、我不知道如何创建不同的电压来代替热电偶电压、您可以为我们提供想法吗?

而使用 libary 中没有 REF3040、因此我使用 REF3240进行替换。 也可以吗?

我尝试使用 V2为3V、V3为3.004096V。 但我发现 Vout 一直是2.5V。 无论我更改什么、Radj (P10)、Vout 始终为2.5V。

有什么限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们重新访问您在 TINA-TI 中尝试仿真的内容。 以下是您的原始电路图:

    那么、我的第一个问题是、您希望该电路产生什么? 该电路的 Vo 应该是什么? 根据传感器的温度变化、您应该对输出看起来有某种程度的期望。

    接下来、REF3040器件在输出中发挥了多大的作用? 如果它仅用作4.096V 精确电压值(Vin 不变、电路不会消耗过多电流、从而导致 Vref 不稳定)、则我会将其替换为4.096V 固定电压源。 如果您必须具有 REF 器件、REF3240与 REF3040非常相似、应该正常。

    接下来、没有热电偶的模型、但我们知道它只是根据提供的温度提供电压。 该差分电压由(Temp*40.7uV/C)给出,因此在0C 时,该值为0。 在100C 时、值为4.07mV。 您可以在两个引脚之间连接一个电压源、并将该值设置为所需的温度值。 或者、您可以使用 TINA-TI 中的选择控制对象功能来扫描电压值、也可以使用基于时间的源并定义要使用的温度与时间波形。 这是您的选择。

    最后、电位器的用途是什么? 是否用于调整电路以便设置零值? 如果是这样、我不会在这里使用电位器、因为一旦设置电位器、您的仿真的电阻值就恒定不变。 我会弄清楚电阻值是多少、并为此使用固定电阻器。 在针对电路中的非理想值对其进行校准时、显示了实际电路的电位计。 仿真不需要这样做。

    这是我使用 TINA-TI 查找正确仿真的方法。 由于我不知道有关您的应用的大部分信息、因此您需要定义此信息并相应地创建原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们是否可以在 TI-Tina 中添加热电偶模型?

    如果是、如何输入 TI-Tina。

                                                        令人很烦