This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:SPICE 仿真模型

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565777/lm3940-spice-simulation-model

器件型号:LM3940

此 器件是否存在 Spice 仿真模型(或任何其他仿真模型)?  如果不存在、是否有计划生成一个?  如果没有计划生成一个、是否有通用模板可创建一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们目前没有用于 LM3940的 PSpice 模型。 我不知道有什么计划要创建一个。 作为可能的替代方案、您可以使用 LM38690吗? 它具有 PSpice 模型和 WEBENCH 支持。 该器件在 LM3940中使用 MOSFET 器件、而不是 PNP 器件。

    我不知道用于为公开可用的 LDO 生成模型的通用模板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 LM38960文件的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    LM38690 (之前发布的排印错误)型号位于此处: