This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /TPS40170-EP:用于操作伺服

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565896/webench-tps40170-ep-use-to-operate-servo

器件型号:TPS40170-EP
主题中讨论的其他器件:TPS40170

工具/软件:Webench

您好!

我 必须在 TPS40170上设计具有峰值电流5A TON=0.5msec 的 DC2DC 28V 至7.4v。

标准状态为0.5A。

设计中需要考虑哪些因素? 我需要选择什么导管?如何将 DC2DC 设计为0.5A 或5A 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4553135、

    我只需在 TPS40170产品文件夹右侧的 WEBENCH 面板中输入您的规格即可。 我会根据5A 要求创建设计。 请注意、0.5A 时的效率将显著下降。 然后、您可以使用 WEBENCH 工具探索具有不同电感器和不同条件的设计、并根据您的要求定制设计。