This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 SMD 封装的 Triac

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/566102/triac-in-smd-package

我需要最小3A/300V 额定 SMD 封装 三端双向可控硅开关元件

你可以建议我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omkar、

    我建议联系 Triac 供应商、如 STMicro 或 on Semi。 或者、您可以在 Mouser 或 DigiKey (或您的首选供应商)网站上搜索您的 TRIAC 特性并检查 SMD 封装。