This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:创建新器件并用于仿真

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565083/tina-spice-create-new-device-and-use-for-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个 SPICE 文件(.CIR)、用于我要仿真的新组件。 我使用符号编辑器创建了一个新符号、并将其保存在 DEVICS.DDB 和 TExaS 中。 然后、我使用原理图编辑器中的新宏向导将 SPICE 模型文件与我创建的符号链接起来、但它不会在器件数据库库中显示该符号? 我已重新读取符号数据库、重新编译并重新构建库。 如何使用我创建的符号?

此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    请确保在更新 您作为 PC 管理员所执行的 TExaS 文件时。 编辑后的.DDB 文件不会指示文件是否正在保存或权限不正确。 我以前遇到过此问题、因为权限不允许该符号被保存但无法使用。 如果您可以打开 TExaS 文件并查看新符号(作为管理员)、请重新保存.DDB 文件、这样就可以访问。

    另一个选项是只需创建新宏(使用默认符号)并使用您创建的符号进行更新。 如果您运行 Shaped.EXE 并从.DDB 文件中找到创建的符号,则可以选择所有符号(Ctrl-A、Ctrl-c)并将其粘贴到另一编辑器窗口中新创建的符号(Ctrl-v)中。 请记住保存更新的宏、否则您将丢失.TSM 文件中的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    很抱歉耽误你的回复! 我以管理员身份更新.DDB 文件、但我使用的是 Windows 10、因此有一个隐藏的管理员。 当我在该.DDB 文件中启用此管理员时、我没有新创建的符号。 我认为问题可能出在这里吗?
    我尝试了其他选项。 我创建了具有默认符号的新宏、然后右键单击它以"编辑符号"。 另外、我打开了符号编辑器并复制了我从 TExaS 创建的符号、并通过首先删除默认符号将其粘贴到编辑符号窗口上。 符号在原理图编辑器中更新。 如何将此更新的宏另存为.tsm 文件?

    此致
    Sandeep