This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM3150-750EVAL:LM3150、用于18V~30V 输入、12V/12A 输出设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565612/webench-lm3150-750eval-lm3150-for-input-18v-30v-output-12v-12a-design

器件型号:LM3150-750EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3150

工具/软件:Webench

您好、先生、

我的客户希望设计一个适用于 18V~30V 输入、12V/12A 输出设计的降压控制器、

我只搜索 LM3150应该适合这个设计、但是我不能在 webench 上创建参考设计、显示下面的错误消息(电路计算器不能创建设计)。

请帮您解决此问题吗?

谢谢!

Jeff