This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM96551:预测试仿真

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564964/tina-spice-lm96551-pre-test-sim

器件型号:LM96551

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好!

在哪里可以找到 用于Eagle 或 Orcad PSpice 的 LM96551、96570、96530等原理图模型?

我试图找到它们进行设计和仿真、但我找不到。

请帮帮我。

谢谢、

安德尔
女仆实验室
匈牙利 Dunaújváros 大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德尔

    我们没有适用于这些器件的任何仿真模型。 如果您仅查找 CAD/CAE 符号、则应将其放在产品文件夹的质量和封装选项卡中。

    我们有用于器件的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的布里特!

    我发现有人在 Eagle 公司执行他自己的设计:
    e2e.ti.com/.../425768

    我看到波束形成器和其他波束形成器。 它们不是仿真模型吗?


    此外,我还在"snac053.zip"中找到了包含上述组件的完整评估套件的整个 schmatic 计划。
    www.ti.com/.../tx-sdk-v1 文档

    这是一个巨大的地方! 但我认为我们应该可以使用该模型通过附加组件来放大电路。

    感谢你的帮助。
    安德尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德尔

    论坛帖子仅显示器件的符号。 没有使用.bxl 组件的仿真。 它们用于绘制原理图、而占用空间用于电路板布局。 这些器件没有仿真支持。

    我不认为 Cadsoft 的 Eagle 工具具有仿真功能、但用于原理图捕获 和电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Britt,

    好的,我很伤心,但事实是:(

    感谢您的回答、这对我很重要。

    此致、
    安德尔