This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16214C:SN74CBT16214C IBIS 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16214C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565591/sn74cbt16214c-sn74cbt16214c-ibis-model

器件型号:SN74CBT16214C

您好!

我下载 了 SN74CBT16214C IBIS 模型。 它打开了一个超链接、我在 hyperlynx 模型编辑器中复制粘贴的模型。

但是当我运行 Hyperlynx Parser/Check 语法时,会出现一些错误。

请告诉我如何修复这些错误吗?

C:/Users/bgh38753/AppData/Local/Temp/ibsE637.tmp/SN74CBT16214C.ibs (222):警告:将仅使用[系列交换机组]的第一个组合。
错误:?
C:/Users/bgh38753/AppData/Local/Temp/ibsE637.tmp/SN74CBT16214C.ibs (1922):错误:语法错误,意外的 IdentToken,预期为$end
错误:解析文件 C:/Users/bgh38753/AppData/Local/Temp/ibsE637.tmp/SN74CBT16214C.ibs.失败
C:\users\bgh38753\AppData\Local\Temp\ibsE637.tmp\SN74CBT16214C.IBS - 3个错误、4个警告

此致、

Bhavya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavya、

    我将把这个帖子移至模型论坛、以获得有关 hyperlinx 中 IBIS 模型错误的帮助。

    谢谢、
    Adam