This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM43600:TINA-TI 中的未加密 PSpice 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM43600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565226/tina-spice-lm43600-unencrypted-pspice-models-into-tina-ti

器件型号:LM43600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!


我无法导入提供的 LM43600 SPICE 模型:

  

我该怎么办?

提前感谢。

圣保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣保罗

    看起来、TINA-TI 中不允许 SS/TRK 的引脚名称。 请使用 SS_TRK 更改 SS/TRK 的3个实例、模型应正确导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣保罗

    下面是采用平均值模型的环路响应示例原理图。 请注意、实际只使用了少数引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britt、


    谢谢、SPICE 模型现在可以了。

    您能否向我发送一个链接,以便将环路响应与平均模型结合使用?


    此致。

    圣保罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣保罗

    您现在应该有模型的宏(.tsm 文件)和 PSpice 电路的副本。 只需根据您对输出电容、目标电压反馈电阻器、电感器和 FS (开关频率)的特定需求在 TINA-TI 中重新创建 PSpice 电路、然后运行交流仿真。 请注意、需要 在参数区域下的宏中指定电感器值(L)和 FS。 TINA-TI 不支持 PSpice 等参数、因此您必须使电感值和参数 L 分别相同(选择27uH 电感并在宏中输入27U)。 您希望这两个值相同。

    您必须将注入电路与交流电源 Cinj1和 Linj1及其值(100k)保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    Britt,非常感谢。