This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / TPS54302:导出至 CAD Eagle 提供包含错误的文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564864/webench-tps54302-export-to-cad-eagle-provides-files-that-contain-errors

器件型号:TPS54302

工具/软件:Webench

TPS54302

尊敬的夫人,先生,

首先,我祝你新年快乐!

如果有人询问 Eagle CAD 工具的使用情况、我在常见问题解答中进行了搜索、但没有显示任何内容...

我最近购买了 Eagle 7.7 (64位)。 TI Webench 工具、我尝试导出基于 TPS54302的简单直流/直流稳压器设计。 在提交表中、我选择 Eagle CAD 工具、并使用 PCB 封装。

我下载 zip 文件并解压缩。 然后、我按照"自述文件"中的说明进行操作(执行脚本以恢复组件库)。

几秒钟后,将出现一条错误信息,表示无法识别组件。  原理图图纸中仅绘制了一个电容器。 其他的都不是……

Webench 中是否存在将设计导出到 Eagle 的错误? 我是否需要首先在 Eagle 文件夹中安装德州仪器(TI)的特定组件库? 在这种情况下,在哪里可以找到这样的库?

我提前感谢您的回答、

Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilles、

    感谢您就 Eagle 导入库问题与我们联系。  我创建了默认的 TPS54302 WEBENCH 设计、并运行了脚本以导入库、而不会出现任何问题。  正如您从下面捕获的屏幕中看到的那样。

    我在 Windows 10上运行相同的 Eagle 版本。  唯一的区别是设计。 请您与我们分享您的 WEBENCH 设计、以便我更深入地了解一下。  我的电子邮件是:howard.chen@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Howard:

    非常感谢您的快速回答。

    请在下面找到我使用基于 TPS54302的 Webench 获得的 zip 文件,该文件具有以下要求:Vin=4.5V 至28V、Iout=3A、Vout=3.3V。

    自述文件 中列出了许多注释、但不知道 问题是否是错误警告。  我希望文件的附件是值得的(第一次使用此工具)。

    此致、

    Gilles

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_schematic_5F00_exchange_5F00_design_5F00_1160144_5F00_10_5F00_Eagle.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、


    感谢您分享设计。 我能够将问题引脚指向具有空属性的电容器。  此修复程序已在线更新。  


    我还为您的设计设置了一个项目、以便将库与 原理图同步。 欢迎使用它或下载新的导出文件、以便使用库和原理图设置项目。 请注意、为了使原理图同步、该库需要被完全命名为:AcceleratedDefigns_Lib.LBR。

    如果您遇到任何其他问题、请随时与我联系。

    e2e.ti.com/.../TPS54302.zip