This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC2G34-EP:IBIS 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC2G34, SN74LVC2G34-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/565194/tina-spice-sn74lvc2g34-ep-ibis-model

器件型号:SN74LVC2G34-EP
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LVC2G34

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

标准 SN74LVC2G34.IBS 模型是否可用于 SN74LVC2G34-EP 器件? EP 部件是否有任何差异会影响 ibis 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您可以使用非 EP 模型。 EP 具有扩展的温度范围、这可能会影响角模型、但不会影响标称值。

    对于该器件、EP 可向下扩展至-55C、而通用器件则可扩展至-40C。

    最大模型具有最高电压、所有强硅模型和最低温度。 是非常保守的、因此进一步将温度降低到-55C、而在仿真中可能会导致 IBIS 模型在实际应用中发生微小变化、这并不是一个很好的考虑因素。

    祝您设计顺利、

    David Larkin

    Webench 设计中心