This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / TPS54160:TPS54160负稳压器 TINA 问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564957/webench-tps54160-tps54160-negative-regulator-tina-issues

器件型号:TPS54160

工具/软件:Webench

我正在尝试使用 SLVA540应用手册创建负电源(-5V)。 我尝试仿真的是使用 TPS54160页面上的 TINA 模型。 我下载的示例仿真运行正常。 但是、当我将其转换为负稳压器时、会出现误差。 原始仿真(测试台说明注8)中有一条注释、指出 GND 引脚不应连接到任何其他值。 如果它不能连接 GND、我如何仿真负电源。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    这是某些旧型号的限制、其中 GND 引脚在内部连接到节点0V、因此不能悬空。 我们的最新型号具有浮动 GND 引脚、因此可在适用的情况下用于反相配置。 要查找所有支持反相拓扑的模型、请单击下面的模型链接、并在搜索框中搜索"反相"。