This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA335:OPA335 Tina 仿真问题~

Guru**** 2587125 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564735/tina-spice-opa335-opa335-tina-simulation-question

器件型号:OPA335
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好,先生  

我不是相似的 TINA 软件、我们是否可以检查 TINA (或 webench)是否可以按以下条件进行仿真?(或让 Vedio 可以教授)

1. K 型(0C)= 0mV 且 V+=0V.Vout 和 Vr4?

   2. K 型(100C)=4.096mV 、V+=0V。 Vout 和 Vr4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 TINA-TI 可以轻松地对这种电路进行仿真。 热电偶可以只是一个电压源(温度* 40.7u)。 这里有一个有关如何使用 TINA-TI 的非常好的视频系列: