This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD18541F5:PSpice 16.5:错误(ORPSIM-15108)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564820/tina-spice-csd18541f5-pspice-16-5-error-orpsim-15108

器件型号:CSD18541F5
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的团队:

我无法自行测试、但 CSD18541F5 PSPICE 模型似乎与 PSP16.5发生故障。

列出了以下错误:

错误(ORPSIM-15108):X_U1使用的子电路 CSD18541F5未定义

我们是否知道这个问题? 我们能否更新/重新测试模型?

非常感谢您的支持、新年快乐!

祝你一切顺利、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA、

    当用户尚未将.lib 文件添加到仿真配置文件中的路径时、通常会发生此错误。 请验证库路径是否已更新为指向产品文件夹.zip 文件中提供的.lib 文件。

    如果库路径正确、用户应该能够通过单击原理图中的位置并选择 View PSpice model 来从原理图编辑器中查看 PSpice 模型。 如果未找到任何路径、则路径设置不正确。

    我在16.6中测试了该模型、没有发现任何问题。