This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN6501-Q1:[SN6501-Q1] PSpice 瞬态模型的仿真运行时间

Guru**** 2584355 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN6501-Q1, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564604/tina-spice-sn6501-q1-sn6501-q1-the-simulation-running-time-for-pspice-transient-model

器件型号:SN6501-Q1
主题中讨论的其它器件:TINA-TISN6501

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我的客户从 TI 网站下载了"SN6501-Q1 PSpice 瞬态模型(仿真模型)"、

他说仿真仅以10微秒的速度运行、如下面的捕获中所述。

他希望运行时间超过10次、因为他需要在 他的真实板上模拟所有其他模拟部件。

我们能支持它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您或您的客户是否熟悉 PSpice 仿真? PSpice 使用仿真配置文件、您可以在其中更改仿真参数、包括仿真运行的时间。 我认为、您可能需要讨论客户想要仿真的内容以及他们打算如何仿真。

    通常会创建一个原理图、其中包含电路正常工作所需的所有 IC、然后需要运行仿真。 仿真运行的时间取决于 客户希望看到的电路性能。 该特定 IC 仅需10us 即可运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,布鲁克斯

    客户将在 PSpice 工具上安装所有分立式模拟 IC、包括 SN6501、以检查电路板级性能。
    客户表示其他模拟 IC 需要运行10毫秒才能实现客户希望看到的良好性能。
    因此、他需要在仿真中运行10毫秒。
    但您说的 SN6501仅支持10微秒仿真。
    我们能否支持 PSpice 建模、该建模可以模拟超过10微秒?
    请告诉我、我们是否可以支持它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    抱歉。 我认为、只要用户定义仿真、就可以运行仿真。 仿真并不关心半导体需要多长时间。 用户设置任何仿真所需的仿真时间量。 在 PSpice 中执行此操作的方法是使用仿真配置文件。 我希望您的用户以前使用过仿真器、并将了解如何设置该值。 这对模型没有影响。 SN6501的 PSpice 模型可用于任何瞬态仿真、无论仿真运行多长时间。 参考设计仿真的设置时间为10us、以展示器件的工作原理。

    请向您的客户保证、该器件将满足其仿真要求。