This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54202:LT SPICE 模型要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564617/tina-spice-tps54202-requirement-for-lt-spice-model

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要 开关稳压器 TPS54202 (12V 至5V 转换器)的 LT Spice 模型。 我一直在寻找它、但找不到它。 请尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prosenjit:

    遗憾的是、LTSpice 专门禁止半导体供应商提供 LTSpice 模型以供其工具使用。 它们允许导入 PSpice 模型(未加密)、但我们不允许使用/支持 LTSpice 来仿真我们的产品(LTSpice EULA)。

    我建议您尝试 PSPICE 仿真(TPS54022的"工具和软件"部分提供项目文件和模型 )、或为此部件使用我们 WEBENCH 设计的仿真导出功能。 有关 SIM 导出的详细步骤、 请单击此处。

    如果您需要任何其他帮助、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、

    Mahavir Jain。