This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench / TPS61089:选择开关频率

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/564578/webench-tps61089-select-switching-frequency

器件型号:TPS61089

工具/软件:Webench

您好!

我无法在 WEBENCH 中设置开关频率。

是否可以在 WEBENCH 中选择开关频率?如何操作?

谢谢、

Svetlana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Svetlana、

    您应该能够通过转到设计仪表板窗口左侧的高级选项来执行此操作。

    我正在附加快照供您参考

    您能否告诉我您的设计的工作条件- Vinmin、Vinmax、Vout、Iout 和 Ta、以便我也可以查看它。

    谢谢、  

    Sahil