This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动 KHLVA-101-5-P 所需的控制器设备

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8876, DRV8874EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178509/required-controller-device-to-drive-the-khlva-101-5-p

主题中讨论的其他器件:DRV8876DRV8874EVM

我们计划在其中一个项目中使用 KHLVA-101-5-P 部件

您是否有任何控制器来驱动此器件?

在下面供您参考、我分享了 KHLVA-101-5-P 器件的链接

https://www.omega.com/en-us/industrial-heaters/surface-heaters/flexible-heaters/khra-khlva-kha-series/p/KHLVA-101-5-P

请您在这方面为我们提供帮助。

谢谢、

Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这些器件中的任何一个都可以工作、因为它们基本上是 H 桥。  取决于您的电流和电压需求。

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/overview.html

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Ryan、

    很抱歉耽误你的时间、

    将在医疗(实验室)中使用加热器。

    我在此附上了驱动程序要求。

    1)驱动 器应开发为在24V 直流(~4W)下为 PID 常数上的加热膜提供 PWM 输出、这由终端用户定义。

    2) 2)驱动程序应支持软件控制、以改变 P、I 和 D 常量和设定点

    请您在这方面为我们提供帮助

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何集成 PID 控制的东西。  这需要在驱动器的配套 MCU 芯片中完成。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    您能不能建议 符合我们要求的 MCU

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja、

    请检查 DRV8876或 DRV8874EVM、该 MCU 应该足够。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的支持、
    我对建议的器件有一些疑问!

    建议的器件应用是不同的、我们的应用是不同的、

    驱动器、该驱动器需要驱动柔性聚酰胺驱动器   
    如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢、

    PoojaAk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pooja、

    我们似乎有多个主题在进行。   

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1180102/required-ic-or-driver-to-drive-https-www-omega-com-en-us-industrial-heaters-surface-heaters-flexible-heaters-khra-khlva-kha-series-p-khlva-101-5-p-part

    让我们继续进行上述主题的对话。   

    我们不是驱动您使用的负载的专家。  我只能推荐用于控制电流的标准 H 桥。  必须在芯片外部闭合环路、我无法为您提供帮助。  我们推荐了器件和微控制器。 这是我们可以做的最好的事情。   

    此致、

    Ryan