This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00879:开关 IC 的推荐工作电压范围

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180561/tida-00879-recommended-operating-voltage-range-of-switching-ic

器件型号:TIDA-00879
主题中讨论的其他器件:TS5A3359

大家好、我有一个非常基本的问题。 在设计中、U5 (TS5A3359)建议运行电压(VCC)为1.65 - 5.5V、VCOM、VNO 为0至 VCC。 我们根据设计配置测量高达60V 的电压。 这不会是问题还是损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、


    假设 J6和 J8上有+60V 电压。 如果 J8连接到 AGND、则多路复用器在 COM 引脚处会看到60V 电压。 但在下面的电路中、J8未连接到 AGND。 J6连接到 AVDD/2。  COM 电压将为 AVDD/2。 相对于 AGND、J8的电势为 AVDD/2- 60V。 当 NO1、NO2、NO3关闭时、NO1、NO2和 NO3电势将为  AVDD/2- 60V。 是的、这超过了多路复用器额定值、但不会损坏多路复用器、因为 引脚上有内部 ESD 二极管、会将 NOx 电压钳制在-0.7V。 由于10Mohm 系列、流入多路复用器的电流将非常小(6uA)。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查以下仿真文件以了解电路。 当多路复用器关闭时、由于 IC 的内部 ESD 二极管、NO2电压被钳位至-0.7V。 当 J6和 J8上的电压为60V 时、流入多路复用器的电流为6uA。 10Mohm 电阻器 R19可保护多路复用器免受高电压影响。

    e2e.ti.com/.../TIDA00879.TSC

    此致、

    Shaury Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury Anand、感谢您的详细解释。