Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
主题中讨论的其他器件:TS5A3359
大家好、我有一个非常基本的问题。 在设计中、U5 (TS5A3359)建议运行电压(VCC)为1.65 - 5.5V、VCOM、VNO 为0至 VCC。 我们根据设计配置测量高达60V 的电压。 这不会是问题还是损坏芯片?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
大家好、我有一个非常基本的问题。 在设计中、U5 (TS5A3359)建议运行电压(VCC)为1.65 - 5.5V、VCOM、VNO 为0至 VCC。 我们根据设计配置测量高达60V 的电压。 这不会是问题还是损坏芯片?


您好 Tylor、
假设 J6和 J8上有+60V 电压。 如果 J8连接到 AGND、则多路复用器在 COM 引脚处会看到60V 电压。 但在下面的电路中、J8未连接到 AGND。 J6连接到 AVDD/2。 COM 电压将为 AVDD/2。 相对于 AGND、J8的电势为 AVDD/2- 60V。 当 NO1、NO2、NO3关闭时、NO1、NO2和 NO3电势将为 AVDD/2- 60V。 是的、这超过了多路复用器额定值、但不会损坏多路复用器、因为 引脚上有内部 ESD 二极管、会将 NOx 电压钳制在-0.7V。 由于10Mohm 系列、流入多路复用器的电流将非常小(6uA)。

此致、
Shaury
你(们)好
请检查以下仿真文件以了解电路。 当多路复用器关闭时、由于 IC 的内部 ESD 二极管、NO2电压被钳位至-0.7V。 当 J6和 J8上的电压为60V 时、流入多路复用器的电流为6uA。 10Mohm 电阻器 R19可保护多路复用器免受高电压影响。

e2e.ti.com/.../TIDA00879.TSC
此致、
Shaury Anand