This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:软件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634365/tida-00951-software

器件型号:TIDA-00951

您好!

控制器的 MCU 代码是否可用?

此致、

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格哈德、大家好、早上好。 我们已收到您有关 TIDA-00951设计的查询、并将其转发给我们的工业系统电力输送团队以进行解答。 他们将在接下来的1-2个工作日内联系我们。

    感谢您关注德州仪器及其 TI 设计。

    此致、

    John Fullilove
    经理
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、Gerhard、这是 Tim、您是否获得了 MCU 代码? 有了它、您能与我分享吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo、John、这是 Tim、我来自中国、我正在从事这个项目、您能给我发送控制器的 MCU 代码吗、您好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    还不幸运。。。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerhard、

    请通过您的 TI 官方销售联系人与我联系。 我们可以与您共享固件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    固件将在几天内在线上传至设计页面。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:
    何时可以下载固件? 您的项目取得了巨大成功、我们需要固件。 请与我们分享!
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    固件现已可供下载。 请查看 TIDA-00951设计页面。

    此致、
    RAM