This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS53315:Webench 仿真期间的 PGOOD 问题。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631943/webench-tools-tps53315-pgood-issue-during-simulation-in-webench

器件型号:TPS53315

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

WEBENCH 为其提供的设计时、我会看到该设计

  • VIN=5V
  • VOUT=1V
  • Iout=10A

并在 webench 中探测输入电压(VV4)、输出电压(VV3)和输出电压(VV10)、

  1. 我以毫伏为单位获得 PGOOD、但在这里它已上拉至 VREG (5V)。
  2. 此外、根据数据表、PGOOD 应该在输出信号出现1ms (即软启动完成后)后开始(变为高电平)、但在此波形中、它在 Vout 之前到达?。
  3. 由于我正在使用该稳压器的 PGOOD 来启用下一个稳压器,因此我无法进行电源时序(即:因为我想知道第二个稳压器在第一个稳压器已打开时会打开多长时间。
  4. 此仿真是否正确?

我在这里附加了 webench 原理图和波形

  • 输出红色波形
  • 蓝色表示 PGOOD
  • 绿色表示输入波

请尽快帮助我解决此问题。 我需要在我的项目中实现这一点。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    严格来说、这似乎是 Webench 问题。 我将把它移至 webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您可能还需要将仿真设置为运行更长的时间、以查看发生了什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Karthik、

    我们正在研究这个问题。 将在修复后通知您。

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    仿真结果似乎是正确的、但 tstop 不足以显示 PGOOD 触发(在输出信号1ms 之后)。  增加 Tstop 后、结果看起来良好、符合预期(w.r.t 数据表)。

    请找到以下快照供您参考。

    •Vin=5V:Vout=1V:Iout=10A

    其中

    •VV2 (红色)为输出

    •VV3 (蓝色)是 Vin

    •VV9 (绿色)为 PGOOD

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    手动