This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:固件数据传输

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484, HDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/631867/tida-00484-firmware-data-transmit

器件型号:TIDA-00484
主题中讨论的其他器件: HDC1000

我看到了 TIDA-00484的代码。

它发送 HDC1000传感器数据。  

txTaskFunction 任务 RF_open 发送数据,RF_close 没有永久循环来连续发送数据。  

我的问题是、它是否持续传输? 如果是、请说明如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinkar、您好。 这个问题最初将由我们的楼宇自动化系统团队处理。 但是、此设计的设计所有者本周休假。 我将把您的问题转发给团队、但请预计在下周初之前、您的问题可能不会得到回复。

    感谢您关注德州仪器和 TI 参考设计。

    此致、
    John Fullilove
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinkar-
    是的、您可以在 HDC1000配置寄存器中设置连续数据采集(数据表中提供了更多信息)。 然后、使用 DRDY 引脚触发 CC 器件上的中断、以读取 HDC1000数据寄存器并发送数据包。 但是、这将严重影响您的电池寿命、因为 MCU 无法进行下电上电。
    -Jarrod