This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP38513:仿真模型

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630190/webench-tools-lp38513-simulation-models

器件型号:LP38513

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户需要 LP38513的仿真模型。 当我尝试 Webench 时、它无法使用该器件创建设计。 此部件是否有模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我将您的帖子移至 Webench 论坛、但产品文件夹中似乎没有任何 SPICE 模型可用。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、Mark:

    我们将研究 Webench 上的设计故障。
    目前、TI.com 上没有适用于此器件的 Spice 模型。

    此致、
    Vishwanath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John、Mark:

    我们的建模团队正在根据客户需求研究此模型的开发范围。

    此致、
    Vishwanath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    目前没有计划使用 SPICE 或 WEBENCH 模型来支持此产品。

    您可以查看下面的链接以获取可用仿真模型列表
    webench.ti.com/.../

    您可以通过以下链接查看可用 WEBENCH 模型的列表。
    webench.ti.com/.../

    此致、
    Gerold