This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM74670-Q1:反极性保护 LM74670-Q1

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/630738/tina-spice-lm74670-q1-reverse-polarity-protection-lm74670-q1

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

仿真反极性保护时出现了一些问题:

绘制固定电压的瞬态响应可以很好地工作-但测量电流会产生误差"收敛问题"。 检查分析参数!"

当我使用方波来仿真反极性时、也会出现同样的消息、但仅适用于某些窗口设置。

此外、DC Analysis 还提供未找到的运行点警告。 这是因为输出电压不是固定的(图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    您可以共享您正在使用的.tsc 吗?

    谢谢、
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

    PS:删除了.tsc 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Robert。 我们将进行检查并返回给您。

    此致、
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    PFA  删除了更新的 TINA-TI 测试台.tsc

    下面是仿真结果

    请注意、我们进行了以下更改以使其正常工作

    1、更改了分析参数'C max Abs 的值。 电流增量 [a]'至500m

    2.从宏内的.LIB 文件中删除了".ic V (gate_drive)=0"语句

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 ArPAN 和 Imran 的快速响应。

    我现在不再有问题了。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直使用智能二极管控制器测试不同的反极性方法。

    A)是推挽配置(由于击穿电流而不是最佳配置)、可提供+-12V 输入电压

    输出容量可防止输出下降为负值。 解决方案的工作原理。

    B)是全桥配置-极点开关由 UCC2701半桥驱动器完成。

    LM74670位于节点 HS1和 HS2之间。 请注意、没有负输入-仅极性开关。

    我想、由于阴极-阴极为负、因此栅极应关闭并禁用反向电流。

    仿真仍然需要很多时间、如果没有10欧姆电阻器并联、我就无法接近我预期的结果。

    欢迎您提供任何帮助/想法!

    此致、

     Robert


    如果您想查看.tsc 文件、请联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我正在对其进行调查、并将通过您的 TI 电子邮件与您联系。

    谢谢、