This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01292:推荐的变压器和固件样片?

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292, TMS320F28027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629610/tida-01292-recommended-transformer-and-sample-firmware

器件型号:TIDA-01292
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027

我有兴趣将 TIDA-01292参考设计用作设计的起点、但我不确定其中的几个方面。

1.评估套件的交流输出是多少? 我尝试弄清楚要选择哪个变压器。

2. TMS320F28027 LaunchPad 是否有任何连接到此套件的示例固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    京都里拉

    我将要求主持人将其正确分配给正确的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jdurila,
    您是否已获得其固件? 我们已经编写了用于测试此硬件的基本开环固件。如果您需要相同的硬件、请向我提供电子邮件 ID、以便单独发送。


    此致、
    Vikas Chola