This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7969:LM5122

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634721/pmp7969-lm5122

器件型号:PMP7969
主题中讨论的其他器件: LM5122

大家好、团队、

我们的一位客户需要 PMP7969的设计文件进行进一步分析。 测试结果显示 、一个相位在短时间内以全功率加载。 您能提供同样的帮助吗?

此致、

Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinu、您好、感谢您的询问。 您能否提供有关您请求的内容的更多信息? 您是否希望组装 PMP7969电路板并将其发送给您进行客户评估、或者您是否需要当前测试报告中未包含的有关设计的其他信息?

    此致、
    John Fullilove
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    设计文件可在 PMP7969网页的设计文件链接下找到。 所有可用数据都在测试数据文档中。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    很抱歉耽误你的答复。 我们需要 PMP7969的四相设计计算文件。 我们想了解该设计所选的电感器和 MOSFET 选择参数。  

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    PMP7969测试数据显示一个相位在短时间内加载满功率(请参阅随附的 DIG)。 您能不能就您的评论提供帮助。

    e2e.ti.com/.../LM5122_2D00_2-PMP7969.pdf

    此致、

    Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    请就此提供帮助。

    此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    使用数据表中的公式选择了元件值。 可以使用数据表中的等式26来计算电感器值。

    您能否澄清您在提供的波形上遇到的问题? 这看起来像正常运行、所有4个相移90度以实现交错运行。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    我不太理解您的问题吗? 您所连接的波形显示所有4个相位都在切换和满载运行、我看不到问题。

    我同意 Garrett 的说法、电感器选择基于 Fsw 和纹波电流。 FET 选择基于最大 Vout 电压加上一定的裕度、这将决定升压配置中 FET 的必要 VDS 额定值。 FET 的 QG 和 Rdson 将决定 FET 上的损耗。

    此致、Max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的支持。

    除了原理图、波形和 PCB 文件之外、我想知道设计文件(设计计算)的可用性。

    此致、Shinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    原理图和测试报告等设计文件可在 PMP7969 网页上找到。 设计公式是按照 LM5122数据表公式完成的。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的支持。

    此致、Shinu Mathew