This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160:Webench 未显示电压损耗。 也没有显示隔离式设计。

Guru**** 2539590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635169/webench-tools-lm5160-webench-not-showing-voltage-losses-also-not-showing-isolated-designs

器件型号:LM5160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 

我使用 http://www.ti.com/design-tools/overview.html 打开 Webench、申请14VIN–22VIN、4VOUT、1A IOUT 隔离式电源的设计。 我选择列表中使用 LM5160的第一个设计。

我正在 Windows 10上使用最近的 Chrome。

 

当我使用 Webench 进行仿真时,“Vout ISO”仅与变压器匝数比有关。 它似乎忽略任何其他东西、如二极管 VF 等

=> 这是预期的吗?

=> 另外、我看不到任何输出电压纹波图。 是否有办法在 Webench 中显示它?

=>原理图中的编辑按钮似乎什么也做不到。

 

可以在 Webench 上看到 CCT、如下所示:

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=641409E56F428354

 

另一个问题:

我从另一个页面打开 webench、LM5160登录页面 :http://www.ti.com/product/LM5160

我执行与上述相同的操作、请求14VIN–22VIN、4VOUT、1A IOUT 隔离式电源的设计。

Webench 以非隔离式降压转换器设计打开、该设计仅使用电感器而不是变压器。

=>为什么它不显示隔离式设计?

 

提前感谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我们正在研究这个问题。 我们很快会回来。

    此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    请参阅以下我的回答。

    a)使用匝数比和二极管正向电压计算 Vout_ISO

    b)我们已将 Vout 纹波电压添加到图中。 它将在下一个版本中更新

    c)除非启用了仿真选项、否则不再支持原理图编辑选项。

    d)现在可以使用提供的复选框创建隔离式和非隔离式设计。


    谢谢、此致、

    阿图尔