This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC2274:无效器件:|.Line:-宏属性/参数。 {TLC2274}

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633873/tina-spice-tlc2274-invalid-device-line---macro-properties-parameters-tlc2274

器件型号:TLC2274
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当我尝试使用 Tina 9在下面的电路上运行瞬态仿真时、我得到以下错误: Invalid Device:|.Line:- Macro Properties/Parameters。 {TLC2274}。 我不知道为什么因为组件没有从任何外部来源导入。 我从内置组件列表中获取它。 我出了什么问题? 谢谢你

当我尝试在下面的电路上运行一个瞬态仿真时、我得到以下错误: Invalid Device:|.Line:- Macro Properties/Parameters。 {TLC2274}。 我不知道为什么因为组件没有从任何外部来源导入。 我从内置组件列表中获取它。 我出了什么问题? 谢谢你

当我尝试在下面的电路上运行一个瞬态仿真时、我得到以下错误: Invalid Device:|.Line:- Macro Properties/Parameters。 {TLC2274}。 我不知道为什么因为组件没有从任何外部来源导入。 我从内置组件列表中获取它。 我出了什么问题? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我尝试了两个版本的 TINA、无法重现您的问题。 您是否会发布您的 TSC 文件并告知我们您使用的是哪个 TINA 版本?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    几周后、我们没有收到您的回复。 我们假设您的问题已得到解决。 我将使该帖子再开放几天。 如果您仍有问题、请使用您的 TSC 文件回复、我们很乐意为您查看。