This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 从设备到 PCIe 主机

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635566/usb-slave-to-pcie-host

您好!

我想使用 USB (从设备)通过 PC 工具向 PCIe (主机)写入命令,您是否有任何推荐平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 您正在尝试实现什么目标?

    如果您只是在寻找通用 USB 器件、我建议检查 TUSB3210。 尤其要了解一下键盘开发套件- www.ti.com/.../TUSB3210KBDPDK
    该示例将 TUSB3210转变为 USB HID 兼容设备(USB 键盘)、该设备可以通过 USB (按键)发送一些数据。 数据将通过您的 USB 主机控制器(基于 PCI/PCIe)传输、您的 PC 工具/软件将能够获取该数据以执行后续操作。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB3210是 USB 设备控制器,TUSB3210无法控制 PCIe 主机,对吧?

    我的应用程序希望 PC 将 SCSI 命令写入 USB 设备控制器、而 USB 设备可以将数据编程到 PCIe 产品。
    这是一个 USB 转 PCIe 桥接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 是主机驱动的总线、我们没有可以向主机控制器发起数据写入的器件。

    此致、
    JMMN