This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV2772:Spice 模型上的可能错误

Guru**** 2537830 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV2772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633776/tina-spice-tlv2772-probable-error-on-spice-model

器件型号:TLV2772
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

关于您网站中提供的 SPICE 模型:
www.ti.com/.../sloj019

我用第23页作为参考来制作一个六阶1Hz 低通滤波器:
www.ti.com/.../sloa049b.pdf

但这似乎是 SPICE 模型的一个问题、因为当电压为负(输出)时存在偏移。
无论输入是多少、该偏移始终为9、36mV (您可以将32R 电阻器更改为其他值、该偏移将保持9、36mV)。

方案和详细信息可在下图中找到:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    您能否尝试在 PSpice 或 TINA-TI 中模拟以下原理图、因为由于法律问题(LTSpice EULA)、我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、相同的问题

    请看一下右侧。

    VP_OUT VP_10之间存在9、36mV 的偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Renato、

    您的帖子已转交给运算放大器团队、我们将帮助您使您的电路正常工作。 您能否为您的设计共享 TINA 原理图文件? 我们将告诉您我们的发现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    附加的文件。

    e2e.ti.com/.../2148.tlv2772.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV2772模型略旧、因此不如我们的一些较新模型精确、但电路运行和行为看起来正确。  

    首先、TLV2772是+5V 产品、这意味着 V+和 V-之间的最大电压为+5V。  您的仿真显示了+/-5V (总共+10V)电源设置、该设置将超过 TLV2772的绝对最大额定电源电压。

    我将电源电压修改为+/-2.5V、这将很好地与 TLV2772配合使用。

    TLV2772的失调电压建模为-4.682mV、比数据表中的预期值略大、但也不会太远。  4.682mV 的失调电压由 电路的噪声增益(同相增益)放大、即2V/V、从而导致每个级的输出误差为-9.362mV。  下面显示了这种情况、其中通过电压控制电压源(VCVS)创建了一个理想的 G=-1V/V 块、以根据输入信号将实际运算放大器输出与理想输出进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、感谢您的热情支持。

    TLV2772略旧。 您能不能建议我换新的产品吗?

    目的是:制作一个6阶或8阶低通滤波器(1Hz)、以便能够读取此电路中的直流电。

    如您所见、有一个音频放大器(AC)、我想准确地测量 R10上的直流(负载)。

    祝你度过美好的一天!

    Renato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renato、

    很明显、我提到 TLV2772 SPICE 模型稍微旧一些、因此其精度不如我们的一些较新模型。  TLV2772运算放大器的功能如产品数据表中指定。

    如果您要使用+/-5V 电源、则需要选择另一个能够承受更大电源电压的运算放大器。  您使用的是+/-5V 电源还是打算使用其他电源电压?  请告知我们、我们可以帮助您选择合适的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速响应...

    我想使用直流/直流降压、就像这样(它是+5V):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路的绘制方式是、音频输入信号将导致以 GND 为中心的双极(+/-)电压。 这意味着在单端电源上运行时、您将遇到输入/输出电压摆幅限制。 您应该考虑使用双电源配置、例如+/-2.5V 或+/-5V、以实现 GND 基准信号链。 否则、您需要向输入信号链添加一个1/2 Vs ~+2.5V 直流失调电压。