This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA333:如何仿真和绘制 CMRR &放大器;以下电路的交流分析?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635886/tina-spice-ina333-how-to-simulate-and-plot-cmrr-ac-analysis-of-the-following-circuit

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我正在尝试模拟 INA333的 ECG 应用电路。

我想知道如何仿真电路的 CMRR 和交流分析、但是我不知道如何在 TINA 中设置输入设置。

我已经按照以下方式减少了输入缓冲器和右腿电路、请告诉我如何对以下电路进行 CMRR 和交流分析。

我已经阅读了下面的视频、但我仍然不知道如何在电路中获取 CMRR 图。  

training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-common-mode-rejection

e2e.ti.com/.../ECG_5F00_preAmp_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    您随附的.tsc 以及图片(可用于交流分析)只需运行:分析->交流分析->运行交流传输特性、查看"Vout"引脚的输出。

    对于 CMRR、只需将 VIN 电压发生器与 VCM 串联即可。 然后、INA333的"+"和"-"端子之间的开路导线将其短接。 然后再次运行交流分析、测量"Vout"引脚上的输出。

    Herman