This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS57160-Q1:TINA 模型上的频率分析

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635854/tina-spice-tps57160-q1-frequency-analysis-on-tina-model

器件型号:TPS57160-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

必须从 WEBENCH 下载此器件的 TINA 模型。 下载后、我尝试通过添加 电压发生器进行波特图分析、如 http://www.ti.com/analogue/docs/gencontent.tsp?familyId=02&genContentId=33361中所述 

对这个下载的 TINA 模型执行的波特图分析在上述方式中是否有效? 我得到的频率响应看起来是错误的、与 Webench 的频率响应不匹配。

请帮助我了解如何在 TINA 上对该器件执行"Bode Analysis"。  

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    您从 WEBENCH 下载的 TINA-TI 模型用于瞬态分析。 该模型不支持频率分析。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的快速响应。 可用于 PSpice 的模型也是瞬态模型。 那么、这是否意味着 Webench 是我们唯一可以获得频率响应的地方。

    此致、
    Praveen GD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是的、对于该器件、请使用 WEBENCH 仿真进行频率分析。

    谢谢、
    Vivek Agarwal