This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AHCU04:LTSPICE 的 SPICE 模型

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AHCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633803/tina-spice-sn74ahcu04-spice-model-for-ltspice

器件型号:SN74AHCU04
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

[SN74AHCU04] LTSPICE 的 SPICE 模型

您好!

我只能找到适用于 SN74AHCU04器件的 HSPICE 模型。
是否有任何方法可以使用 SN74AHCU04器件运行 LTSPICE 仿真?


感谢您的支持。
此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    由于法律问题(LTSpice EULA)、我们无法支持 LTSpice 中的模型。

    谢谢、
    Vivek Agarwal。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek!

    我在 E2E 上也看到过类似的讨论。

    e2e.ti.com/.../1996244 ULA#1996244

    谢谢、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    您是说我无法将 HSpice 模型与 TINA-TI 结合使用吗?
    我想使用的型号是 SN74AHCU04。

    提前感谢您的支持。
    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    HSpice 模型将仅在 HSpice 中运行。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、JC。。。