This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:真空管 SPICE 模型

Guru**** 2537230 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635301/tina-spice-vacuum-tube-spice-models

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

想知道是否可以下载 Ayumi 的真空管 SPICE 模型文件、并将其安装在 Tina v9中。

Romansky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romansky、

    如果您有任何制造商提供的 SPICE 兼容模型、则可以使用导入功能将这些模型导入到 TINA-TI 中。 有关更多详细信息、请参阅下面的简短视频培训系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我正在询问我可以从何处下载由 Ayumi 为 Tina v7开发的适用于真空管且与 Tina v9兼容的特定 SPICE 模型?

    Romansky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Romansky、

    我不再安装 TINA v7、因此无法尝试执行此操作。 但是、如果同时具有 V7和 V9、则可以尝试在 V7中的 TSC 文件中实例化器件、然后将其保存并在 V9中打开。