This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PMP10110:需要用于 Simplis 的未加密 Spice 模型

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PMP10110, LM5035, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634589/tina-spice-pmp10110-need-unencrypted-spice-models-for-simplis

器件型号:PMP10110
主题中讨论的其他器件:Tina-TILM5035UCC27714

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,  
我正在尝试对 Simplis 上的半桥转换器 PMP10110参考设计进行仿真。  
我需要 UCC27714D14、LM5039MH 或 LM5035、TL272CD 和 INA194A 的未加密 SPICE 模型(可导入 Simplis 或任何其他基于 SPICE 的仿真平台)。  
请在这方面提供任何帮助。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashis、

    此帖子告诉您如何获取未加密模型: e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti

    此外 、还可以使用以下链接找到我们的所有可用模型。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arpan、您好!
    感谢您的回答。 但是,当我在 Simmetrix 中安装 UCC27714 SPICE 库时,我收到一个错误,提示***ERROR***缺少节点。

    UCC27714_TRANS.LIB (184):...
    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还遇到错误-***错误***未指定型号名称
    当我在 Simmetrix 论坛上检查时、它说此错误是由于未加密模型而发生的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashis、

    您能否与我们分享您的 SIMETRIX 测试台文件?

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan、您好!  
    在仿真 UCC27714时检查这些错误

    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

    UCC27714_TRANS.LIB (172):...

    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

    UCC27714_TRANS.LIB (173):...

    ***错误***缺少节点和值

    UCC27714_TRANS.LIB (177):...

    ***错误***未指定型号名称

    UCC27714_TRANS.LIB (179):...

    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

    UCC27714_TRANS.LIB (184):...

    ***错误***缺少节点。 此器件有2个端子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../simmetrix_5F00_ucc27714_5F00_test-bench.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashis、

    SIMETRIX 无法模拟加密的 PSpice 模型文件。 请使用我在25OCT2017上与您共享的链接获取未加密模型文件、以便在 SIMETRIX 中对其进行仿真。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的看法 Arpan、
    但在 Spice 模型的未加密列表中,没有500V 及以上的半桥驱动器。
    您能否提供半桥驱动器(500V 及以上)未加密模型