This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2660:未加密的 Spice 模型

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/633348/tina-spice-tps2660-un-encrypted-spice-model

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

早上好、

是否有未加密版本的 TPS26602 SPICE 模型可用。 我正在第三方仿真工具(Mentor Graphics - System Vision)中执行电源系统仿真、该工具无法使用您的加密模型。

此致

Graeme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Graeme、
    是的、我们确实为此器件提供了未加密模型、但可能需要 NDA。 请查看此帖子、了解如何申请此类型号: e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最初遵循了这条路线、并通过您发布的链接中的支持链接发送了请求。
    我从我当地的 FAE 那里得到了一个回复,说唯一可用的模型是 TI 网站上的 TINA-TI 模型.....
    这就是为什么我试过这个论坛...有什么建议?

    G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的原始支持请求单是:1-3540995506
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Graeme、

    我在内部跟进。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Nikhil、

    昨天您是否在这个问题上取得了任何进展?

    此致

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    Graeme 还建议使用 LTSpiceXVII 或 LTSpiceIV 对文件模型进行加密、因为这是他使用的工具。 它允许对模型文件进行加密、而无法解密。

    这是可行的吗?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Graeme、

    我们没有工具或权限在 LTSpice 中进行任何模型开发/加密。
    我再次与支持团队联系、要求他们尽快与您联系、了解未加密模型。