This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9372:将设计更改为用户要求

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/635082/pmp9372-change-of-design-to-the-user-requirement

器件型号:PMP9372
主题中讨论的其他器件: PMP9484

你(们)好

我们的客户正在寻找参考设计。

要求:

输入:锂离子电池3芯

输出:20V/5A

fsw:500kHz

-同步控制器  

我认为 PMP9372参考设计接近这一要求、但有轻微的差异。

您能否指出、为了更适合客户需求的设计、应该更改哪些内容?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 PMP9484的升压转换器部分。 它专为7.5V 至20V 输入电压而设计、输出为24V/5A。 可通过调整反馈电阻器网络来调节输出电压。 此设计以145kHz 的频率运行。 它将具有更大的电感器、但是、随着开关频率的降低、散热要求将显著降低。 控制开关中的开关损耗更低、同步开关中的体二极管损耗更低+反向恢复损耗更低-所有这些都与 Fsw 成正比。

    如果您想查看500kHz 时的损耗、Webench 可以提供帮助。

    谢谢、
    Ryan