This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00561:固件源代码

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00561, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/629837/tida-00561-firmware-source-code

器件型号:TIDA-00561
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

我 为 TIDA-00561制作了 PCB,并为此购买了 CC2650STK 传感器标签和调试器。 我发现固件源代码不可用?? 当我们无法使用 TI 发布的硬件进行相同的实验时、参考设计发布的用途是什么? 我能否获取 TIDA-00561的固件源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-00561固件链接下方的链接。 您可以在 readme.txt 文件上找到该说明。 请告诉我是否还有其他可以为您做的事情。

      

    谢谢

    Giovanni