This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2197:OPA2197与 OPA2192型号之间的相似性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2197, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/634835/tina-spice-opa2197-similarity-between-opa2197-and-opa2192-models

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA2192

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

根据数据表、我了解 OPA2197和 OPA2192都非常相似、但偏移相关规格除外。

我已将 OPA2192 PSpice 模型导入到 LTSpice 中、无法使其用于交流仿真(显然瞬态分析正常)。 我对 OPA2197模型也做了同样的操作、并且工作正常(我比较了类似条件和电路下的增益/相位响应)。

因此、就瞬态和交流分析而言、我是否可以使用 OPA2197来等效于 OPA2192?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切勿介意、即使简单放大器的仿真与开环增益检查类似、它也无法与更复杂的电路配合使用:结果与 TINA 大相径庭。 TINA 上的两个 FWiw 结果在视觉上是相同的。